Operator Library: Hardware Platform
此 operator 用於管理脈衝訊息的傳送。
| 適用於硬體平台 |
|---|
| microEnable 5 marathon VF2 |
此 operator 專門使用一個 PulseIn 類型的資源。 相同的資源索引在同一個 applet 中只能使用一次。
若要傳送訊息,至少需要以合理的方式連接 PulseI、PulseEffectI 和 PulseSyncRequestI 等 port。
根據訊息的類型,也需要合理連接 PulseColorSelectI、PulseFramePeriodeI、 PulseStartIntRI、PulseStartIntGI 以及 PulseStartIntBI 等 port。 如果未使用這些 port,仍然需要將其連接。但在這種情況下, 它們連接到什麼並不重要。
對於個別的 CLHS 訊息格式,您需要在以下 port 輸入合適的內容:

每次寫入 PulseI port 時都會發送脈衝訊息。因此,當寫入具備脈衝訊息類型的像素 (0D) 到 PulseI 時, 脈衝訊息的參數必須有效。
對於在 PulseI port 輸入的每一個像素,都會生成一個脈衝訊息。如果像素輸入過快, 由於需要幾個時脈週期的同步化,將會遺失訊息。

---------------------------------------
支援的 Link 格式


| Link Parameter | Input Link all Links |
|---|---|
| Bit Width | 請參閱上表 |
| Arithmetic | 請參閱上表 |
| Parallelism | 請參閱上表 |
| Kernel Columns | 請參閱上表 |
| Kernel Rows | 請參閱上表 |
| Img Protocol | 請參閱上表 |
| Color Format | 請參閱上表 |
| Color Flavor | 請參閱上表 |
| Max. Img Width | 請參閱上表 |
| Max. Img Height | 請參閱上表 |

上一頁